This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:运行 AM243x 时 EVM LD2输出、开箱即用体验- EVM 是否损坏

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1280684/tmds243evm-evm-ld2-out-when-running-am243x-evm-out-of-box-experience---is-evm-bad

器件型号:TMDS243EVM
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

全部:

当按照 Sitara AM243x EVM 开箱即用体验(TI.com)中的步骤操作时

(如  https://dev.ti.com/gallery/view/SitaraMCU/AM243x_EVM_OOB_Experience/ver/1.0.1/   )

打开电源开关时、我没有看到 LD2 表示 VDD_CORE 为绿色。

下面整个 EVM 的图片-右上角 LD2为 关闭 ! :

实际上已根据步骤2根据引导模式将 DIP 开关设置为 OSPI 闪存。

我在之后尝试了基准测试演示、没有看到任何活动!

想知道 EVM 是否有故障? IC 不良?

这是通往新设计的关键途径问题。

(这是相同的 EVM -仅更改了 DIP 开关设置-根据 以下内容: TMDS243EVM:担心 TDMS243EVM 损坏-在尝试从 AM243x MCU SDK 执行"SOC 初始化使用 CCS 脚本"时 、LD22红色 LED 亮起  

我 昨天已经提交了)  

谢谢

吉姆·穆罗卡

Ex-Tier '82:'97

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    这可能是不良的 EVM、可能是电路板上的组件。

    您是否有已经与您合作的销售团队成员或现场应用团队成员? 我建议我们只给您发送一个新的 EVM、然后再取回来进行调试。  

    谢谢!

    -兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尝试联系 Sitara 团队的 Pekka VARiS MTS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    实际上-观察这个特定的 LD2 LED 路径、我认为没有任何故障。 但这是一个解释。  

    TMDS243EVM 支持 AM243x MCU 的多个内核电源电压选项和内核/SRAM 电压轨组合。

    我们选择的默认选项是通过 U25降压稳压器使用0.85V 电源为内核和 SRAM 电源供电。 U25还将生成 VCC_CORE_PG 电源正常信号、该信号将导通 LD7以指示 VCC_CORE 电源。  

    U12 LDO 是另一种为内核或 SRAM 电源生成0.85V 或0.75V 的选项、但该设计中未组装该器件(请参阅原理图注释)。 在这种情况下、U12 VDD_0V85_PG 电源正常信号不会驱动 LD2。 因此、 LD2在正常运行期间将保持未点亮状态。  

    摘录自 TMDS243EVM 设计文件(修订版 C) https://www.ti.com/lit/zip/sprr465 

    《TMDS243EVM 用户指南》中还有一条注释、指出此特定 LD2在电路板的 AM243x 型号上不点亮。  

    如果您对此主题还有任何疑问、敬请告知。  

    谢谢!

    -兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想 我找到了一个 R1 R2 R3 R4 放置问题、并且一定要知道是否确实存在损坏!

    我们知道、 只需将四个电阻器中的两个设置为

    VDD_CORE、VDDAR_CORE、VDDR_CORE 和 VDDA_CORE

    根据原理图上40的表9进行了说明。

    我的理解是、我们需要在 TMDS243EVM*_CORE 的所有 VD 上设置0.85V 直流;

    因此 仅 R1和 R3 中的 JESD204B。

    我刚刚拍摄了此 EVM 上的电阻器的照片 [序号为36221010310]

    R2、R3和 R4已填充!

    R1不是!

    该 PROC101C (005)_BOM 将 R1列出为 DNP、而填充了 R2:R4!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    R1、R2、R3、R4标记专门用于显示电阻器以及它们与电源真值表的关系。

    每个参考标识符的实际引用标识符如下:

    • R1:R78
    • R2:R75
    • R3:R106
    • R4:R297

    在您的电路板上、只应将 R106和 R78与 R75和 R297一同安装。 这在您提供的上一张图中显示:  

    根据填充的 LED 和 VDD_CORE 电阻器、您的电路板似乎具有正确的电源配置。

    您是否遇到了任何指示硬件问题的行为?  

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Erik;这些重新引用的标识令我感到困惑!   

    正如我看到的、开箱即用体验被列为基于 GP 的 EVM、FS 鉴于基准测试不是 running.interactively、我想知道基于 HS-EVM 的 EVM 有什么问题。

    我进入了 SD 引导选项、按照说明操作、但 UART 对 USB 连接的响应不佳:  

    是否应该尝试不同的运行示例?

    另外、我看到页面"ind_comms_sdk_am243x_09_00_00_03/docs/api_guide_am243x/index.html"中的链接

    链接:" SDK 还包括 AM243X MCU+ SDK"

    SDK 目录下安装该通用 SDK 内容、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    让我们从基础知识开始。

    1.是否可以尝试将设备置于 UART 引导模式并检查是否从 RBL 打印 SoC_id?

    2.如果是,则可以将设备移动到 devboot 模式 并尝试在 load_dmsc 过程结束后加载任何应用程序。 您能检查这是否有效吗?

    3.您可以刷写 SBL_OSPI 并尝试引导相同的内容吗? 您可以使用 UART Uniflash 选项进行刷写。

    希望它有所帮助。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash:我尝试了项目1、并且在 COM10上只看到了一个字符传输。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    如果您无法进行 UART 引导并且看不到任何打印、则很可能是设备损坏了。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考客户支持中心案例 CS2035996 、请求交换 EVM。 请参阅 attac hede2e.ti.com/.../CS2035996-EVM-swap.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、我们通过与位于达拉斯的 TI Sitara 平台营销经理保持一致的 TI CDC 支持团队回应、解决了此问题。