This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1299NCZAD:EPI 与多个器件通信

Guru**** 2980080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1292587/tm4c1299nczad-epi-communicate-with-multiple-devices

器件型号:TM4C1299NCZAD

大家好、

我的客户想确认、在主机总线模式下、使用 A12和 D16中的 CS0和 CS1可以与多个器件通信吗?  

谢谢。此致、

肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

     是的、这可以受支持。 请参阅下表。 如果您的器件只需要12条地址线、那么就不需要连接高地址位。