This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SDK-AM243X:在 MCU_PLUS_SDK 9中拆分 MCU-PLUS-SDK 和工业通信

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1276075/mcu-plus-sdk-am243x-split-up-of-sdk-and-industrial-comms-in-mcu_plus_sdk-9

器件型号:MCU-PLUS-SDK

您好!

我们将 SDK 更新为 MCU_PLUS_SDK 9。 我们注意到工业通信现在是单独的 SDK。 这确实很不幸、因为 SDK 也再次出现在工业通信中。 因此、这混合了我们的构建系统。 是否可以在顶级 make-file 中手动添加 MCU-plus-SDK 的路径? 就像您可以作为标准使用内部位置一样、但至少对于我们而言、我们能够在其中进行更改。 我现在在每个 make-file 中都做了相应调整、这样做是有效的、但当前的解决方案实在令人遗憾。

此致

费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    我想知道您为什么要 tp 使用 MCU+ SDK 独立安装、而不是工业通信 SDK 中提供的安装?

    将 MCU+ SDK 包含在工业通信 SDK 中的目的是使 SDK 包含在内。

    此致、

    安库尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ankur、

    很抱歉这么晚才回复。 以前是另一种方式、因此 ind_comms 包含在 SDK 中。 由于单独更新 SDK 的拆分似乎并不符合预期。 它始终绑定到包含的工业通信套件。 如果有新的 SDK-update、我想工业通信将在数周/数月后跟随内部更新的 SDK。 此外、由于我们没有将 CCS 用作开发 IDE、并且只需要执行基于命令行的过程、因此手动控制 SDK 的放置非常有用、因为我们在 SDK 中进行了一些修改、并将其副本存储在单独的存储库中。 通过这种新方法,这种可能性然后被打破,它只能通过手动调整路径是可解决的。

    此致、

    费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    在顶层添加 MCU+ SDK 变量将解决基于 CLI 的编译问题、但在我们使用基于 GUI 的工具(Code Composer Studio + SYSCFG)时、这会产生额外的问题。 我们注意到这种方法存在问题。 最后、我们从工业通信 SDK 中删除了 MCU+ SDK 变量。

    BTW -您是否可以在工业通信 SDK 中将 MCU+ SDK 替换为 SDK、并检查其行为如何。

    谢谢。
    纳雷什·库马尔·A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这么晚才回复。

    好的、我理解这个问题。 但在工业 comms-sdk 内使用 mcu-plus-SDK 对我们来说是没有真正的选择。 这意味着子模块中存在不需要的单独子模块。 将其放在工业通信 SDK 内部但用于后续链接的旁边即可解决。 我认为、即使文件有点繁琐、我们也需要手动更新这些文件。

    此致

    费利克斯