This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:Code Composer Studio

Guru**** 2524630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1289960/am2634-code-composer-studio

器件型号:AM2634

团队成员

我使用的是 CCS 版本12.1.0。 因为我无法打开呼叫层次结构。

您可以帮助获取呼叫层次结构吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    源文件是在工作区中打开的项目的一部分吗? 要使呼叫层次结构正常工作、它需要。

    谢谢

    小  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    源文件是工作区的一部分。

    谢谢。

    西瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是作为 CCS 项目一部分的源文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 它仅位于 CCS 项目中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次查看您的屏幕截图时、我注意到右下角的消息:

    所谓的 Heirarchy 将依赖索引器。 是否已禁用分度器? Call Heirarchy 视图是否适用于任何其他文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    感谢您提供的信息。 索引器被禁用。 现在、它已启用、并且能够查看呼叫层次结构。

    谢谢。

    西瓦