This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:用于1线 UART 的 MSPM0C1104配置、其中单引脚上具有 UART1_RX / UART1_TX

Guru**** 2569955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1291933/mspm0c1104-mspm0c1104-configuration-for-1-wire-uart-with-uart1_rx-uart1_tx-on-single-pin

器件型号:MSPM0C1104

您好!

我是 Dirk、目前在一些旧型号中使用 STM8S003 MCU、并想将其替换为 MSPS003/MSPM0C MCU。

根据数据表、MSPS003系列与 STM8S003 (TSSOP-20) MCU 插槽兼容。  

UART1_RX 和 UART1_TX 是否也可以采用与 STM8S003上相同的配置方式进行配置、以便 UART1_TX 可用于单线 RX/TX 功能?

我找不到有关这方面的任何信息。

提前感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    事实上、MSPM0只能在 Rx 双工模式下工作、但有另一种方法可以帮助您实现单线 UART/Tx 功能。

    1)。 物理合并 Tx 和 Rx。

    2)。 让接收器的 Tx 在 高阻态逻辑下工作。 您可以通过设置相应 PINCMx 寄存器中的 Z1位来实现这一点。 您可以在"MSPM0 C 系列技术参考手册"的"IOMUX"部分找到相关信息。

    Br、

    K·扬茨