This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK - AM243X:MCU-PLUS-SDK - AM243X

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1291885/mcu-plus-sdk-am243x-mcu-plus-sdk-am243x

器件型号:MCU-PLUS-SDK

是否有使用 ti arm clang 的编译链将不带主函数的一系列 C 文件编译为可执行文件的解决方案?

如下图所示、现在系统会报告错误、但没有主函数定义。  

makefile 如下所示:

SRC = $(wildcard ../*.c  ../interface/*.c)
LIB = $(wildcard ../lib/*.a)
OBJ = $(notdir $(patsubst %.c, %.o, $(SRC)))  
CC = tiarmclang
LD = tiarmclang
OBJDUMP = tiarmobjdump
OBJCOPY = tiarmobjcopy

ALL:task.hex		
$(OBJ): $(SRC)
				@echo $(SRC)
	 		  @echo $(OBJ)
				$(CC) -c $(SRC) -mthumb -mcpu=cortex-r5 -mlittle-endian -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv3-d16 -specs=nosys.specs
task.out:$(OBJ)
				$(LD) $(OBJ) $(LIB) -o task.out -l../interface/lnkme.cmd -nostartfiles
task.hex:task.out
				 $(OBJDUMP) -D -S task.out >> taskdump.txt
				 $(OBJCOPY) -O binary task.out task.hex

clean:
			  del $(OBJ) task.out task.hex task.out taskdump.txt
.PHONY:clean ALL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    要通过 C 文件构建可执行文件、您将需要一个 main 函数。 您可以在不将主函数放入库的情况下编译一系列 C 文件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、不能在没有 main 的情况下将其编译为可执行文件? 据我所知、gcc 编译链可以做到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    我想问一下、为什么要在没有 main 的情况下生成可执行文件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我们想在 am243芯片平台上构建一个类似于 PLC 功能的系统、所以客户可以编写 PLC 代码、编译成可执行文件。 bin 文件的文件、以及。 bin 文件可由 am243加载并运行。 客户编写的 PLC 程序不需要主要功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    这更多地是一个编译器问题、而不是一个 MCU+ SDK 问题。 我会将此主题转发给我们的 SDTO 团队、以获得进一步的帮助。

    此致、

    明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉...

    因为我们想要构建一个类似 PLC 功能的系统

    请给我发送一个介绍此概念的文章的链接。  在我说一下我们的工具是否支持这项工作之前、我需要更好地了解这项工作。

    谢谢。此致、

    -乔治