This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:使用 LP 时无法识别 USB 端口

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1292353/msp432e401y-usb-port-not-being-recognized-using-lp

器件型号:MSP432E401Y

尊敬的支持部门:

我一直在使用我的 MSP432401Y LP、并且一切都正常工作-没有问题。  但是出于某种原因、它决定不响应 USB、并且我的 PC 上的设备管理器无法再识别它已连接到我的笔记本电脑。  将 USB 电缆插入笔记本电脑时、我听到正常的音频声音、但设备管理器上没有显示任何内容。  那么、如何重新编程 MSP432401Y LP、因为某种原因、即使我在将 USB 电缆插入笔记本电脑时听到音频蜂鸣音、设备管理器也无法识别该笔记本电脑?  请告知。

谢谢。
时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

     电路板上有两个 USB 端口。 您是否认为调试端口不再枚举为 XDS110调试探针?  

     是否可以重新启动计算机? 您可以尝试另一台计算机吗?  更换电缆。 只是为了确保它与计算机无关。   

     您可以使用 xdsdfu 命令重新刷新 XDS110固件。 请转至 CCS 安装路径、例如 C:\ti\ccs1200\ccs_base\common\uscif\xds110。 您可以在其中找到有关如何执行该操作的自述文件。 在确认这 是 XDS110调试探针问题、而不是计算机或其他问题之前、请勿启动此步骤。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Charles:

    是的、我已经尝试了您建议的所有方法、但不清楚如何最好地对电路板进行重新编程。  您的方向正确、这个问题解决了。  非常感谢您的快速响应和准确诊断-谢谢!

    时间