This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:Ubuntu 上的 UniFlash 20.04尝试对部件进行编程时抛出错误

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1291717/msp432e411y-uniflash-on-ubuntu-20-04-throws-error-when-trying-to-program-part

器件型号:MSP432E411Y
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我已经在 Ubuntu 20.04 LTS 上安装了 UniFlash 8.5.0、当它启动和运行时、如果我尝试对某个器件进行编程、只要我单击"Load Image"、

窗口顶部将出现一个红色错误栏,显示:

10863行错误: basic_string: Substr : _pos (为7)

我使用的是 XDS110调试探针。  

如果我使用 Uniflash (待机)或 TI Cloud Uniflash、则会发生此错误。 相同错误。  

我知道我曾经遇到过这个问题、但我不记得我是如何解决的。  

有任何线索吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供更多详细信息。 例如、您尝试加载的文件类型是什么? *。输出? *。hex? *。bin? 其他? 如果您要加载二进制文件、您要将文件加载到什么地址?

    屏幕截图会很有用。 更妙的是、您正在尝试加载的程序(如果可以共享)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明,. 我尝试加载的十六进制文件显然在某种程度上损坏了。 可以处理新的 hex 文件。 或许在 TI 案例中输入一条不太明显的误差消息会有所帮助、如果这种情况再次发生。  由于 IP 问题、我无法共享 hex 文件。