This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631-Q1:如何在 syscfg 中添加 CS 控制功能

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1291524/am2631-q1-how-to-add-cs-control-in-syscfg

器件型号:AM2631-Q1

尊敬的专家:

正如标题说明、SPI0支持 CS0/CS1、我认为它应该支持两个 MCSPI 通道配置。

但是、当我为 SPI0添加另一个 CS 引脚时、会发生某种错误。 (已达到实例限制)

有什么建议吗?

非常感谢

吉布斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gibbs、

    对于多个 CS、您需要在操作模式下选择多个控制器、然后在 MCSPI 通道配置中、您可以添加一个新的 CS

    此致、