This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:MATHACL 的可用性

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSPM0G1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1291013/mspm0g1106-availability-of-mathacl

器件型号:MSPM0G1106
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

您好!

MSPM0G3507的数据表修订版 B 在第5章的表中明确提到了 MATHACL、并且也有单独的关于该主题的第8.22节。

 MSPM0G1106的数据表修订版 C 没有有关 MATHACL 的此类条目。 第8.7.2章中的表8-5中仅介绍了 MATHACL。 列出了该映射。

我有点不确定如何确定  MSPM0G1106 是否提供 MATHACL?

那么2个简单的问题:

  1.   是否具有 MSPM0G1106 MATHACL?
  2. 如果是、则表明1。 它是否与 MSPM0G3507完全相同?

此致

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco:

    MSPM0G1106没有集成 MATHACL。 在图4-1的方框图中也可以看到这一点。

    如果需要 MATHACL、则需要查看 MSPM0G150x 或 MSPM0G350x (MSPM0G15xx + CAN-FD)器件。

    此致、

    马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx 为信息 Matthias!