This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:在执行 SWD 初始化之后无法成功切换到组0?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1287157/mspm0l1105-unable-to-successfully-switch-to-bank0-after-executing-swd-initial

器件型号:MSPM0L1105
主题中讨论的其他器件:LP-MSPM0L1306

尊敬的专家:

 

我需要您的帮助来解决以下问题。

 

可以读取 IDCODE 值0x6BA02477、但在执行 SWD 初始化(向 DP 选择写入0x000000F0、读取 AP IDR 的值为0x00000000)后、无法成功切换到 bank0、并且 J-Link 连接也不能成功。

 

下图显示了 MSPM0L1105TRHBR 的波形。 读取的值为0x00000000。

但是、在 MSPM0G3507SRHBR 上使用相同的硬件并执行相同的软件可以成功切换、值为0x84770001、如下所示。

我们使用的硬件电路图如下所示。

谢谢、此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我必须联系我们的软件工具团队、寻求有关这方面的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    您有任何更新吗?

    我们确实需要您的帮助来解决此问题、请帮助提供建议。  

    谢谢、 此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、真的很抱歉耽误你的时间。  这是有关 SWD 的非常具体的信息、超出了我们的专业水平、因此我试图从我们的硬件工具团队中找到拥有足够知识来提供帮助。   我在您的原理图中确实注意到、您没有在 PIN32上显示0.47uF VCORE 电容。  是否已经连接了一个器件?  此外、您是否在 LP-MSPM0L1306 Launchpad 上尝试过该操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    是的、焊接0.47uF VCORE 电容器后、该问题可以得到解决、可以得到顺利的支持。

    非常感谢!

    此致、

    大卫