This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:跟踪端口配置

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM2634, TMDSCNCD263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1285729/am2634-trace-port-configuration

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:SysConfigTMDSCNCD263

您好!

我在 SysConfig 中没有找到用于配置跟踪端口的任何选项。

您能否建议在将 SysConfig 与 SDK 配合使用时如何执行此操作。

Br

比卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bikash、  

    我也看不到在 SDK 驱动程序中将引脚配置为跟踪多路复用模式的选项。 我会将该线程重新分配给 SDK 专家、以便他们可以建议使用 SDK 设置跟踪端口的最佳方法。  

    与此同时、可通过将每个信号的相关焊球配置为复用模式4来设定这些信号。 这是通过配置 IOMUX 寄存器的 FUNC_SEL 位( _CFG_REG[0-3]) 更改为4。 例如、要将 D15设置为 TRC_CLK、请将0x4写入 PR0_PRU1_GPO19_CFG_REG[0-3]。

    此致、

    埃里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric 提供的信息。 根据我目前的理解 、我需要手动调整 pinmux.c、以便配置跟踪端口、因为 SysConfig 中没有该选项、如果我错了、请帮我更正。

    与跟踪外设相关的另一个问题,如果我想使用8个跟踪器进行片外跟踪,而不是全部16个引脚,我需要 做一些软件中除了 pinmux 配置。 或者相应的跟踪数据将被复制器自动路由 到配置的跟踪引脚在本例中为 pinsTraceData[0]到[7]

    Br

    比卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bikash:

    正如 Erik 提到的、SDK 开箱即用中目前不支持跟踪端口配置。 从数据布线的角度来看、在 SW 侧配置引脚多路复用应足够大。 如果您使用的是自定义硬件、请确保硬件视点线路路由图 ar4e。

    此致、

    安库尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur、您好!

    感谢您的答复。

    是否可以使用 AM2634 EVM (TMDSCNCD263)通过 Lauterbach 调试器进行片外跟踪?

    此 EVM 模块是否曾用于此功能? 这是否需要连接单独的接头?

    我们知道迹线信号在从一个 PCB 传输到另一个 PCB 的过程中可能会失真、因此我们非常感谢您在这方面提供任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bikash、  

    当地客户代表将通过电子邮件向您发送更多详细信息。  

    此致、

    埃里克