Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM2634, TMDSCNCD263
主题中讨论的其他器件:SysConfig、 TMDSCNCD263
您好!
我在 SysConfig 中没有找到用于配置跟踪端口的任何选项。
您能否建议在将 SysConfig 与 SDK 配合使用时如何执行此操作。
Br
比卡什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM2634, TMDSCNCD263
您好!
我在 SysConfig 中没有找到用于配置跟踪端口的任何选项。
您能否建议在将 SysConfig 与 SDK 配合使用时如何执行此操作。
Br
比卡什
您好、Bikash、
我也看不到在 SDK 驱动程序中将引脚配置为跟踪多路复用模式的选项。 我会将该线程重新分配给 SDK 专家、以便他们可以建议使用 SDK 设置跟踪端口的最佳方法。
与此同时、可通过将每个信号的相关焊球配置为复用模式4来设定这些信号。 这是通过配置 IOMUX 寄存器的 FUNC_SEL 位( _CFG_REG[0-3]) 更改为4。 例如、要将 D15设置为 TRC_CLK、请将0x4写入 PR0_PRU1_GPO19_CFG_REG[0-3]。

此致、
埃里克
感谢 Eric 提供的信息。 根据我目前的理解 、我需要手动调整 pinmux.c、以便配置跟踪端口、因为 SysConfig 中没有该选项、如果我错了、请帮我更正。
与跟踪外设相关的另一个问题,如果我想使用8个跟踪器进行片外跟踪,而不是全部16个引脚,我需要 做一些软件中除了 pinmux 配置。 或者相应的跟踪数据将被复制器自动路由 到配置的跟踪引脚在本例中为 pinsTraceData[0]到[7]
Br
比卡什