This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123AH6PM:SPI 错误

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1290972/tm4c123ah6pm-spi-error

器件型号:TM4C123AH6PM

您好!

我已经将编码器连接到 SPI。

是否有方法可以检查各种故障、例如:

  • 编码器未接地、因此数据和时钟悬空。
  • 编码器数据 未连接
  • 编码器时钟未连接

在软件中? 我发现存在错误回调、但我不理解

它是否在我的环境中有效。

提前感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有方法可以检查各种故障、例如:

    • 编码器未接地、因此数据和时钟悬空。
    • 编码器数据 未连接
    • 编码器时钟未连接

    在软件中?

    [/报价]

    抱歉、我认为无法完全签入软件。 我不知道您拥有的是哪种类型的编码器。 您将需要读取它的规格。 我可以展示一些寄存器、例如编码器上的器件 ID 寄存器。 在每个软件启动中、您应首先读取 ID 寄存器。 如果无法成功读取、则表示连接有问题、无论是时钟或数据、还是编码器未接地。 如果没有这样的 ID 寄存器、那么我希望 您可以与其他一些寄存器进行交互。 例如、写入编码器上的控制寄存器并回读寄存器。 如果回读与随后再次写入的内容不同、它会指示 MCU 和编码器之间的连接有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    即使它需要写入寄存器、读取寄存器以及正常情况下读取数据、也是一个不错的解决方案。

    希望读取数据时不要断开连接。

    最佳