请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634-Q1 亲爱的香榭丽舍大街,
为了在 UART 中建立网络安全、我的客户希望检查 UART 中是否存在网络安全或在生产中禁用 UART。
您对 UART 中的网络安全有什么想法吗?
有没有任何方法可以在他们的生产板中禁用 UART?
谢谢、此致、
SI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
亲爱的香榭丽舍大街,
为了在 UART 中建立网络安全、我的客户希望检查 UART 中是否存在网络安全或在生产中禁用 UART。
您对 UART 中的网络安全有什么想法吗?
有没有任何方法可以在他们的生产板中禁用 UART?
谢谢、此致、
SI
尊敬的 IL:
UART 属于公有域、HSM 域中没有需要通过硬件处理的 UART 特定外设。
不过、通过 使用系统防火墙阻止 R5F CPU 的 UART 外设访问、可以轻松禁用 UART。 这需要是 HSM Boot Time (引导时间)或 Run Time Firewall (运行时防火墙)选项中引导时防火墙设置的一部分。
此处 eFuse 控制器受 HSM 运行时固件保护(作为 TIF-MCU 固件发布)-

可以通过 HSM 运行时固件为 UART 外设完成类似操作。
希望它有所帮助。
此致、
Aakash