This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:Modbus RTU 到 TCP 转换器(Modbus 桥接器)-是否有适用于 Code Composer Studio 的示例代码?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1289794/tm4c129xnczad-modbus-rtu-to-tcp-converter-modbus-bridge---is-there-an-example-code-available-for-code-composer-studio

器件型号:TM4C129XNCZAD

早上好!

我正在使用微控制器 TM4C129XNCZADI3开发 Modbus RTU 到 TCP 桥接器、我在您的网站上找到了所附的应用手册、该手册似乎描述了我需要的相同应用。

  1. 我想将随附 pdf 内部链接给出的代码移植到微控制器 TM4C129XNCZADI3。 有可能吗?
  2. 或者简单地说、是否有其他适用于此微控制器且可与您的 IDE code composer Studio 编译(创建)的示例(源代码)?
    (示例中的源代码是 Keil 项目、将其导入 code composer 后、我们不知道应用需要哪些文件。)

如果您能帮助我、请告诉我。
提前感谢您。

此致。

凯文

e2e.ti.com/.../spma037.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 我想将随附 pdf 内部链接给出的代码移植到微控制器 TM4C129XNCZADI3。 有可能吗?
    2. 或者简单地说、是否有其他适用于此微控制器且可与您的 IDE code composer Studio 编译(创建)的示例(源代码)?
      (示例中的源代码是 Keil 项目、将其导入 code composer 后、我们不知道应用需要哪些文件。)

    如果您能帮助我、请告诉我。

    [/报价]

    尊敬的 Kevin:

     该应用手册是为较早一代的 Stellaris MCU 创建的。 遗憾的是、对于  TM4C129XNCZAD 等 Tiva MCU、我们没有等效的示例或应用手册。 不过、您可能会发现在两个 MCU 系列中使用的 API 方面有一些相似之处。  

    有关 Stellaris 和 Tiva 之间的差异以及如何从 StellarisWare 过渡到 TivaWare 的应用手册将会有所帮助。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/spma050

    https://www.ti.com/lit/pdf/spma063

    https://www.ti.com/lit/pdf/spma049

    以下是 S2E 的一个示例。  

    https://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129XS2E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我记得这也与 Modbus-tcp 相关、并且它有 Tiva 代码:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00226

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!