This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:如何将 FreeRTOS 从 Heap3修改到 Heap4?

Guru**** 2533590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1285030/am2434-how-to-modify-the-freertos-from-heap3-to-heap4

器件型号:AM2434

您好、专家!

我要求为我的客户提供服务。

他们基于我们的 EVM 开发了我们的 lwip 演示、使用 heap3查看我们的 FreeRTOS。

但是他们自己的堆栈需要 heap4、那么如何 将 FreeRTOS 从 Heap3修改为 Heap4呢? 您能在此处向我们发送指南步骤吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴:

    我们负责该主题的专家将在 下周早些时候进行审查并提供反馈。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacobi:

    是否有关于此问题的任何更新?

    谢谢。

    挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    若要使用堆4、您需要编译堆4文件。 客户将需要更新 位于/source/kernel/freertos/makefile.的 make 文件。 "以 使用 heap_4、c 而不是 heap_3.c。

    这将启用 heap4而不是堆3。  

    此致、

    安库尔