This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:ISO13849评估需要 FMEDA

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1290470/tms570ls0714-fmeda-need-for-iso13849-assessment

器件型号:TMS570LS0714

您好

我们有一个基于 TMS570LS0714的项目、其中需要符合 ISO13849的证书。 评估公司要求提供我们需要 FMEDA 的信息。 我知道、一些时间之前已经发表了有关 ISO13849合规性的论文。 我已经拥有它-仍然需要 FMEDA。 请分享。

BR、Ole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR、Ole

    FMEDA 是安全软件的一部分、必须与 TI 共享有效的 NDA。

    如果贵公司与 TI 签订了 NDA、请通过私聊分享该 NDA ID。 我将核实保密协议、并为您提供 FMEDA。 如果您的公司没有与 TI 签订 NDA、请联系当地的 TI 销售团队。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。