This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432或 AM2632是否适用于电机控制?

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1290286/am2432-is-am2432-or-am2632-suitable-for-motor-control

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388D

你好。他们

我有一个问题、即哪种 MCU 适合用于电机控制。

目前、我曾使用  伺服驱动器上的 TMS320F28388D 来控制 SPMSM。

但我的老板想把 MCU 从 TMS320F28388D (C2000)改为 AM24x 或 AM26x 系列(cortex arm r5f)、因为价格更便宜。

它们(AM24x 或 AM26x)是否适用于电机控制?

将 MCU  从 TMS320F28388D(C2000-)更改为 AM24x 或 AM26x 系列是否有任何优势( cortex arm r5f )?

此致。

JY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jooyong:

    这实际上取决于您的应用领域。

    1. AM263x 在 SDFM、旋转变压器、ADC、ePWM 等电机控制相关外设方面更接近 C2000。 如果您的伺服电机驱动器是单轴、则是更合适的选择。 而且成本更低。

    AM243x 有两个 ICSSG。 一个 ICSSG 最多可支持9通道 SDFM 进行电流感应和3通道绝对编码器(EnDAT 2.2、Tawagama、HDSL 等)。 有4个800MHz R5F 内核。  它能够通过单芯片支持最多三个轴。 它更昂贵。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  

    祝您度过美好的一天!