This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:以太网 REST 问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1289969/tm4c1294kcpdt-ethernet-rest-issue

器件型号:TM4C1294KCPDT

 -您可以在所有板上重复同样的问题吗?

回答-:是、所有电路板都有相同的问题  

- 在 LaunchPad 上运行相同的代码时,您可以重复同样的问题吗?

ANS -由于印度的 Launchpad 可供使用而待定。

-检查您到 MCU 的 nRST 输入。 您是否根据数据表中的建议在该引脚上设置了适当的上拉电阻器。 请查看数据表以获取建议值。  

AN:-是的、nRST 电路工作正常。

-您的电路板上的 MCU 是否有稳定的电源?

答案:-是的  

-您是否在您的固件内的某个位置生成软件复位?  

回答:- 我已经签入固件没有休息声明.

-你是否有一个看门狗计时器可能已经过期,并导致重置发生?

AN :-目前禁用看门狗计时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     复位时、RESC 寄存器的读数是多少?