This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:用于从 FIFO 发送数据的 SORTE_G、TX L1触发器

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1289848/am2432-sorte_g-tx-l1-trigger-for-sending-data-from-fifo

器件型号:AM2432

[日本語]
■SORTE_G、TX L1 FIFOからデータが送信されるトリガ
送信するデータをR30を使用してTX μ H L1 FIFOへセットした後、セットされたデータがTX L1 FIFOから送信されるトリガは何でしょうか?μ H

[英语]
■SORTE_G、TX L1触发、用于从 FIFO 发送数据
使用 R30设置发送数据到 TX L1 FIFO 后、从 TX L1 FIFO 发送数据组的触发信号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shimizu-San、

    我假设您指的是 SORTE_G 器件。

    • 我们使用 ICSS 的时间触发发送函数。

    TTS 由配置

    • TXCFG 寄存器、位 TX_EN_MODE0
    • IEP CMP3 / CMP4值
      • CM3/4值必须被设定
      • CM3/4值必须被使能  
      • 必须清除上一个 CM3/4挂起事件
    • TX FIFO 必须预加载要发送的数据

    如果 满足这些条件、一旦 IEP 计时器与 CM3/4匹配、填满的 TX FIFO 就会开始发送。

    此致、

     托马斯