This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XKCZAD:TM4C1294KCPDTI3R - IC 支持以太网10/100Mbps

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1289179/tm4c129xkczad-tm4c1294kcpdti3r---ic-supports-ethernet-10-100-mbps

器件型号:TM4C129XKCZAD
主题中讨论的其他器件:RM57L843EK-TM4C1294XL

您好、TI 团队、

我是 Tiva C 系列微控制器的新用户。 我们已经  为我们的项目选择了 TM4C1294KCPDTI3R IC。 我们需要 SPI、ADC、外设接口、以太网(10/100)Mbps 和更低的功耗。 我认为该 IC 适合我们的项目、如果没有、建议我使用 IC。  

我使用了 RM57l843微控制器以太网数据传输、但在数据表10/100Mbps 中仅实现了每秒4.9兆字节(12.5兆字节/秒)我无法实现每秒12.5兆字节。 为什么呢? 我们需要在以太网中实现100Mbps 数据传输。 什么是导致损耗的原因、这实际上是否可能。 在该 IC  TM4C1294KCPDTI3R 中  我们实际上可以达到100Mbps?

并指导我如何开始使用该微控制器。 我在其中找到了编码示例。

提前感谢、

此致、

A. Ajith Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我无法为 RM57 MCU 说话、因为我仅支持 Tiva。 请记住、12.5MBps 只是 理论带宽。 将无法实现这种吞吐量、因为除了有效载荷之外、以太网帧中存在开销、例如可预映射、CRC、MAC 地址等。 如果有效载荷很小、则开销会占用更大部分的帧。 我从论坛客户那里看到过、他们可以实现大约55.5Mbps 的吞吐量、即大约6.9MBps。  

     TivaWare SDK 的  C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl 目录中提供了多个以太网示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。