This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:在 R5F FIQ ISR 中保存/恢复 FPU 上下文功能

Guru**** 2559320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1274794/am2634-save-restore-fpu-context-feature-in-the-r5f-fiq-isr

器件型号:AM2634

您好!

我们需要在 R5F FIQ ISR 中启用保存/恢复 FPU 上下文功能

这种缺勤是否有原因?

您是否会在新的 SDK 中插入此功能?

我们需要尽快安装此功能。

Br

GS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Giovanni、

    FPU 的保存和恢复逻辑写在此处:

    source/kernel/nortos/dpl/R5/Hwip_armv7r_handlers_nortos_asm.s

    您只需将这些函数复制到 FIQ,

    source/kernel/nortos/dpl/R5/Hwip_armv7r_handlers_nortos.c

    此致、

    埃亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eyal

    为什么从 FIQ 实施中删除它? 我们是否需要意识到一些限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    未删除 FIQ 实现、之前未实现(错误/间隙)、并计划针对 SDK9.1 (2023年11月末)进行计划(以下为 JIRA、仅供参考、外部无法访问)

    [MCUSDK-5873] HwIP_armv7r_handlers_nortos_asm.s 文件中缺少 FIQ 处理程序数据-德州仪器(TI) JIRA (TI.com)

    我将在内部讨论这一点、看看我们是否可以提供任何补丁来解除对您的阻断。 请允许我在10月9日星期一与您联系、

    此致、

    普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    很抱歉耽误了时间、但我们需要多几天时间才能恢复到提早降档的可行性。 请让我在星期五之前回复您、  

    此致、

    普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    内部检查、我们无法提前提供代码丢弃。 该功能将直接成为 SDK9.1的一部分。 希望它能为您效劳。

    很抱歉给您带来不便。

    此致、

    普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasad、

    此功能是否预计在 AM243 SDK 的下一版本中也会提供?

    如果是、计划何时发布?

    此致

    约翰内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰内斯

    可以。 这将在 AM243的下一个版本中提供、后者是 SDK 9.1版本号。 该版本定于2023年12月15日发布。

    此致  

    皮亚利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息、感谢您的支持。