This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:振荡器故障/ PLL 跳周行为怀疑

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1289283/tms570ls1227-oscillator-fail-pll-slip-behaviour-doubt

器件型号:TMS570LS1227

大家好、  

有人可以帮助我与以下的怀疑吗?

我已经在 振荡器故障的情况下启用了复位、同时启用了 nERROR ESM 连接信号

我的疑问是,在这种情况下的预期行为是什么?

由于复位、nERROR 信号将不会被触发? 或者复位后它将保持低电平状态?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernat:

    [报价 userid="547799" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1289283/tms570ls1227-oscillator-fail-pll-slip-behavior-doubt ]我的怀疑是,这种情况下的预期行为是什么?

    由于复位、nERROR 信号将不会被触发? 或者它将在复位后保持低电平状态?

    这个复位将不会影响 nERROR 信号运行方式。

    除了 PORRST、没有其它复位将影响 nERROR 信号运行方式。

    您还可以通过下面的主题确认相同的内容:

    (+) TMS570LC4357:nRST 之后的 nERROR 引脚行为-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 Jagadish !