This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:内部温度传感器的 Vref。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1288486/mspm0g3507-the-vref-of-internal-temperature-sensor

器件型号:MSPM0G3507

您好!

在 TRM 中、我们说 TEMP_SENSE0.DATA 是基于12位模式和1.4V 基准的 ADC 结果代码。

我的问题是、当我们使用内部温度传感器时、我们是否应该将 Vref 配置为内部1.4V 基准以实现精度? 或者、我们可以将 Vref 配置为其他基准源、例如 VDDA?

此致、

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    TRM 关于  TEMP_SENSE0.DATA 的错误是基于12位模式和1.4V 基准的 ADC 结果代码。 它实际上使用3.3V VDDA 作为基准。  

    在最新的 SDK 中、它们都使用3.3V 进行计算。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    另一个问题是在温度传感器示例项目中、我们使用_IQ15 (3.45)计算 Vtrim 值、而不使用_IQ15 (3.30)、原因是什么?

    /*
    *将 TEMP_SENSE0结果转换为等效电压:
    * Vtrim =(3.3*(TEMP_SENSE0 -0.5)/(2^12)
    */

    qVTrim =_IQ15div (_IQ15mpy (_IQ15 (DL_SYSCTL_getTempCalibrationConstant ())-
             _IQ15 (0.5)、_IQ15 (3.45))、(((uint32_t)(1)<< 27));

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    它应该使用 _IQ15 (3.30)进行 Vtrim 计算。 此问题将在后续 SDK 中修复。

    此致、

    现金豪