This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:如何在 SysConfig 中配置 EN0RXI_N (53)、EN0RXI_P (54)、EN0TXO_N (56)、EN0TXO_N (57)功能?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1289456/msp432e401y-how-can-i-configure-the-en0rxi_n-53-en0rxi_p-54-en0txo_n-56-en0txo_n-57-functionality-in-sysconfig

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好、TI!

我从 SysConfig 中将引脚的功能分配给项目。 我需要使用引脚 EN0RXI_N (53)、EN0RXI_P (54)、EN0TXO_N (56)、EN0TXO_N (57)来使用 LAN。 但我无法在 SysConfig 中找到如何配置这些引脚。

如何在 SysConfig 中配置 EN0RXI_N (53)、EN0RXI_P (54)、EN0TXO_N (56)、EN0TXO_N (57)功能?

请注意、我已启用 EMAC、但它只允许我配置 LAN LED 引脚。 请参阅随附的图像。

请注意、在随附图像(MCU 引脚映射)的右侧、引脚53、54、56、57灰显、而不是绿色。
如何配置它们? 或者默认情况下它们始终配置正确?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     原因在于53、54、56和57是以太网的专用引脚。 它们不具有其他功能的多路复用器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、这些引脚用于 LAN、
    我的问题是、您必须在 SysConfig 中进行一些配置、这样它们才能正常地作为 LAN 工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附加图像(MCU 引脚映射)右侧的注意,引脚53、54、56、57灰显,而不是绿色。
    如何配置它们? 或者默认情况下,它们始终配置正确?

    您的论坛问题标题和您原始 的问题询问如何配置这4个引脚、因此我回答说这些引脚不需要引脚多路复用、因为它们是专用引脚。  

    我的问题是,您必须在 SysConfig 中进行一些配置,它们才能正常地作为 LAN 工作。

    如果单击生成的文件 ti_drivers_config.c、它将根据 SysConfig 配置设置一些 EMAC 属性、例如 MAC 地址和以太网 LED 引脚。

    若要完全配置以太网并取决于以太网应用是什么、还需要配置 NDK 栈。 请参见下面的 tcpecho 应用示例。   

    SDK 在 C:\ti\simplelink_msp432e4_SDK_4_20_00_12\examples\rtos\MSP_EXP432E401Y\ns 中包含多个以太网示例、您可以将这些示例导入到 CCS 中。 这些示例根据其示例要求配置了 SysConfig。