This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:闪存擦除或编程

Guru**** 2931190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1288893/tms570ls3137-flash-erase-or-program

器件型号:TMS570LS3137

是否可以在不使用任何库的情况下擦除或编程闪存?  植绒等。是否有任何不能使用的寄存器、以及此类寄存器所需的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huseyin Alperen:

    一般情况下 Hercules F021闪存 API 库 将用于包括 TMS570LS3137控制器在内的 Hercules 控制器中的闪存的擦除、编程和验证。

    F021FLASHAPI 驱动程序或库| TI.com

    由于该库是安全软件的一部分、TI 不提供该库的源代码 、除非与 TI 签订了 NDA。

    [quote userid="578344" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1288893/tms570ls3137-flash-erase-or-program 是否可以在不使用任何库的情况下擦除或编程闪存?  群组等。是否有任何寄存器不能使用、th 需要这些寄存器

    是的、您可以在不使用库的情况下执行此操作。 但这要求您仔细检查 FMC 外设的所有控制寄存器并亲自了解它们、还需要自己编写程序。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以签署 NDA 吗? 您能帮我共享源代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否可以签署 NDA? 您可以帮助我共享源代码吗?

    为此、您需要联系当地 TI 销售团队。