This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:内核上的 CPSW LWIP 示例 RF0-1:UDMA RX 通道打开故障

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1289021/tmds243evm-cpsw-lwip-example-on-core-rf0-1-udma-rx-channel-open-fail

器件型号:TMDS243EVM
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好、TI 专家社区、

我正面临着确切的问题、  UDMA RX 通道打开失败错误。 cpsw.c 中的特定代码行为1026:hCpsw->hRxRsvdFlow!= NULL  在以下问题中提到了这一点: 内核 RF0-1上的 CPSW-AM243X:LWIP 示例:MCU-PLUS-SDK RX 通道打开失败-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

我已尝试执行这些步骤、但问题未得到解决。

我正在使用' MCU_PLUS_SDK_am243x_09_00_00_35 " SysConfig 工具对我来说是开箱即用的。 我必须更改位于 SDK 根文件夹中的"imports.mak"中的路径。  长话短说、我可以缓解这个问题并以某种方式产生 'binary_blob.bin' 成功

但是、我在要刷写的引导加载程序映像文件中没有看到任何相关的更改、如解决方案的步骤5所述。  

我的问题是、刷写新构建的引导加载程序的确切含义是什么。 该命令

我只生成了 Binary_blob.bin、我应该如何使用此文件通过 UART 刷写新的 SBL?

请提供帮助!

非常感谢、此致、

无群集开发人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缺失的链接为 AM243x MCU+ SDK:SYSFW 工具(TI.com)。 在这里、我可以找到有关如何构建 SBL 映像的信息。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shobhit、您好!  

    我将在内部与团队保持一致、致力于在即将发布的版本中将这些步骤包含在官方文档中。  

    此致、
    Shaunak