This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:专有代码保护

Guru**** 2429790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1289242/mspm0l1306-proprietary-code-protection

器件型号:MSPM0L1306

MSPM0L 系列提供了哪些选项来防止读取源代码? 除了重新配置 BSL 引脚之外、我在数据表中未找到任何方法。 我忽视了什么吗? 是否有任何实现这一点的示例项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BSL 和 BSL 读取策略的详细说明可在 MSPM0 L 系列技术参考手册的第1.4.3节和1.4.4节中找到、该手册可从 TI.com 下载。 默认情况下、为了安全起见、禁用读取策略、以防止从器件中提取敏感代码和/或数据。 还可以在 SYSCFG 的 NONMAIN 配置中配置策略。 可以点击"BSL 读出启用"来启用读出策略。