This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1233E6PZ:TI Arm 编译器内联汇编指南

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1288425/tm4c1233e6pz-ti-arm-compiler-inline-assembly-guide

器件型号:TM4C1233E6PZ

您好!

我正在使用 CCS IDE 和 TI ARM 编译器 v20.2.6、并希望实现自定义引导加载程序。 为此、我想编写一些内联汇编代码、我编写了一个代码、但显示错误"非法符号"、"意外的尾部操作数"、"表达式中的错误项"。 下面是我的代码:-

_asm (
" LDR r0、=0x20000000\n"
" LDR R1、=0xe000ed08\n"
" str r0,[R1]\n"
);

我能否获得一些实现内联汇编的指导。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个...

    Unknown 说:
    TI arm 编译器 v20.2.6

    是 TI 专有的 Arm 编译器工具链。  此工具链中的汇编器不支持此指令的第2个操作数...

    Unknown 说:
    LDR r0、=0x20000000

    具体来说、 不支持=常量伪指令。  其他 Arm 汇编程序也支持该功能。  本文 (不是来自 TI)讨论了一般问题、并包括此伪指令功能的说明。

    谢谢。此致、

    -乔治