This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:用于广播 UDP TIRTOS 的 NDK

Guru**** 2766895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1288372/msp432e401y-ndk-for-broadcast-udp-tirtos

器件型号:MSP432E401Y

如何使广播 UDP 数据报正常工作?  

UDP 数据报到定向 IP 地址的工作方式。  

我从 udpecho TIRTOS 示例项目开始。

NDK 通过 udpecho.syscfg 进行控制。

CCS 12.5.0.0000067

C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我目前正在旅行。 我将在下周回复您的帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的理解(即、这似乎有效)、发送多播只需发送到正确的多播地址。

    例如

    const char *   MULTICAST = "224.0.1.129";
    
    
    
    	struct sockaddr_in clientAddr;
    	socklen_t addrlen = sizeof(clientAddr);
    
    	clientAddr.sin_family      = AF_INET;
    	clientAddr.sin_port        = htons(EVENT_PORT);
    	clientAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(MULTICAST);   // The required IP address
    
    	int bytesSent = sendto(LocalFD, pBuffer, bytesToSend, 0,  (struct sockaddr *)&clientAddr, addrlen);
    	if (bytesSent < 0)
    	{
    		Display_printf(display, 0, 0, "Error: sendto failed.");
    	}

    要从多播接收,必须先注册多播:

    /// A temporary struct used for setting multicast address.
    typedef struct my_ip_mreq
    {
        struct in_addr  imr_multiaddr;  /**< IP Address of the group     */
        struct in_addr  imr_interface;  /**< IP Address of the interface */
    }my_ip_mreq;
    
    
        struct my_ip_mreq mreq;
    
    
        mreq.imr_multiaddr.s_addr = inet_addr(MULTICAST);
        mreq.imr_interface.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
        int res = setsockopt(LocalFD, IPPROTO_IP, IP_ADD_MEMBERSHIP, &mreq, sizeof(mreq));
        Display_printf(display, 0, 0, "Join 1st multicast on PTP port returned %d", res);
    
        /* Set the SO_REUSEPORT option.  */
        int optval = 1;
        res = setsockopt(LocalFD, SOL_SOCKET, SO_REUSEPORT, &optval, sizeof(optval));
        Display_printf(display, 0, 0, "Set SO_REUSEPORT on PTP port returned %d", res);
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这只是多播接收的票据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很好、因为我意识到您实际上问的是广播、而不是多播!

    对于 Broadcast、我相信您只需将所有本地地址位都设置为1的地址。 例如、如果您的网络为192.168.0.n、则您将广播到192.168.0.255 -上面有一篇很好的 Wikipedia 文章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于广播、我需要:

    int ALLOW_BROADCAST = 1;
    STATUS = setsockopt (server、SOL_SOCKET、SO_broadcast、(void*)&allow_broadcast、sizeof (allow_broadcast));

    否则,sendto ()失败。