This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:EEPROM (BANK7)最大字节写入时间

Guru**** 2929730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1286410/tms570ls1227-eeprom-bank7-maximum-byte-write-time

器件型号:TMS570LS1227

尊敬的所有人:

数据表(SPNS192B、表6.25、页83)将 BANK7按字大小(144位)指定为300 µs。 在我们的应用程序中、我们仅写入16个字节且禁用了 ECC、我们需要最坏情况下的时间。

在小于字大小的最大写入时间内是否有任何数据可用、例如按字节(最好禁用 ECC)?

非常感谢您的时间和支持!

谨致问候

路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我们已开始处理您的问题、并将尽快提供更新。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    很抱歉我的答复出现延误。

    Unknown 说:
    数据表(SPNS192B、表6.25、页83)将 BANK7最大写入时间(按字大小(144位)指定为300 µs。 在我们的应用程序中,我们只写入16个字节,并禁用 ECC ,我们需要最坏的情况时间。

    这里144位(128+16)表示128位数据和16位 ECC。 128位意味着16字节。

    即使我们禁用 ECC、16字节写入的最大延迟也是300us。

    是否有任何数据可用于小于字大小的最大写入时间,例如按字节(最好禁用 ECC)?

    实际上、每次写入都可能有144位的吞吐量。 即使我们只写1拜、延迟也不会改变、如上所述、它将是最大300us。

    这就是为什么它们没有在数据表中为单字节提供延迟、因为写入单字节也将采用相同的延迟。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。