This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:EEPROM 的非阻塞擦除和写入(BANK7)

Guru**** 2931460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1286428/tms570ls1227-non-blocking-erasure-and-writing-of-eeprom-bank7

器件型号:TMS570LS1227

尊敬的所有人:

请参阅 F021闪存 API 参考指南(SPNU501H)、似乎可以通过 Fapi_issueAsyncCommandWithAddress ()对 EEPROM BANK7进行非阻塞擦除。 这个函数是否真的不被阻断、即、擦除在 MCU (硬件)模块内并行发生?

通过 Fapi_issueProgrammingCommand ()写入 EEPROM BANK7是否也适用

非常感谢您投入宝贵的时间给予大力支持

顺祝商祺、

路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我们已开始处理您的问题、并将尽快提供更新。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    [报价 userid="413320" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1286428/tms570ls1227-non-blocking-erasure-and-writing-of-eeprom-bank7 ]咨询 F021闪存 API 参考指南(SPNU501H),似乎可以通过 Fapi_issueAsyncCommandWithAddress()对 EEPROM BANK7进行非阻塞擦除。 这个函数是否确实是不间断的、即擦除在 MCU (硬件)模块内并行发生?

    是的、它是一个非阻塞函数。

    此函数将发送擦除命令、之后我们必须再次轮询状态。

    请参考 TI FEE 示例代码:

    正如您在这里看到的、在"Fapi_issueAsyncCommandWithAddress"之后调用函数"TI_Fee Internal_Poll State"、以找出擦除是否完成。

    通过 Fapi_issueProgrammingCommand ()写入 EEPROM BANK7时是否同样适用

    是的、 "Fapi_issueProgrammingCommand"的操作相同。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。