This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:微控制器上的串行端口上没有数据

Guru**** 2927850 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1286539/tm4c1294kcpdt-there-is-no-data-on-the-serial-port-on-the-microcontroller

器件型号:TM4C1294KCPDT
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
大家好、

我有一个问题、我将一个微控制器焊接到了 PCB 上、我使用 Tiva TM4C129对其进行了编程、 
在将 PCB 与电源断开并重新连接时、
PCB 上微控制器的 UART0的 TX 信号处于高电平状态、但我没有看到数据
在示波器上传输信号。 只有当我重新编程 PCB 并使其保持连接状态时、TX 引脚上才有数据。
无法在每次需要通过 UART 传输数据时对 PCB 进行编程。 您能不能给我一个想法、
断开 PCB 与电源的连接后没有数据?


梅拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     通常,当您加载新固件时,调试器将运行设备启动代码的代码,并在 main()处停止。

     您可以在 LaunchPad 上尝试编码吗? 你看到同样的问题吗?

     您是否可以尝试 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\uart_echo 示例? 您是否 在 LaunchPad 或您的定制电路板上看到了同样的问题? 结果是什么?

     您能否展示自己的代码、并与示例代码进行比较?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayra:

     我没有听到你的回应。 我希望您的问题得到解决。 我现在将关闭该主题。 如果有任何更新、可以写回该帖子、该主题将自动重新打开至"打开"状态。