This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:诊断 GIO1A 和 GIO1B 的意图

Guru**** 2421360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1287749/tms570lc4357-intention-of-diagnostic-gio1a-and-gio1b

器件型号:TMS570LC4357

尊敬的专家:

我对安全手册中所述的诊断 GIO1A 和 GIO1B 背后的意图有疑问。
在我们的项目中、我们已经检查上电短路、并定期检查输出引脚电压是否存在 ADC 故障。

如果诊断的意图是检查、如果输出处于正确状态、则我们不需要同时检查 DOUT 与 DIN、因为我们会在外部检查引脚的状态。 它只会增加处理器上的负载、而不会对控制器的安全做出太大贡献。

那么、诊断的目的是仅检查输出是否处于所需状态、还是有另一个原因需要我们额外实现 DOUT 和 DIN 的回读以检查输出引脚上的电压是否反映引脚的所需状态?

谢谢、此致、
最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    因此、诊断的目的只是为了检查输出是否处于所需状态、或者是否存在其他原因导致我们应额外实现 DOUT 和 DIN 回读以进行检查、 如果输出引脚上的电压反映了引脚所需的状态?

    是的、GIO 诊断只是为了检查输出是否处于所需状态。 这将确保相应 GIO 的整个信号路径。

    如果您要定期测量输出饱和、在这种情况下、您可能不需要该诊断测试。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。