请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 尊敬的专家:
我对安全手册中所述的诊断 GIO1A 和 GIO1B 背后的意图有疑问。
在我们的项目中、我们已经检查上电短路、并定期检查输出引脚电压是否存在 ADC 故障。
如果诊断的意图是检查、如果输出处于正确状态、则我们不需要同时检查 DOUT 与 DIN、因为我们会在外部检查引脚的状态。 它只会增加处理器上的负载、而不会对控制器的安全做出太大贡献。
那么、诊断的目的是仅检查输出是否处于所需状态、还是有另一个原因需要我们额外实现 DOUT 和 DIN 的回读以检查输出引脚上的电压是否反映引脚的所需状态?
谢谢、此致、
最大值