This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:将 Mac 地址重置为可靠状态的方法

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1287553/msp432e411y-way-to-reset-mac-address-to-fuctory-state

器件型号:MSP432E411Y
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好  

我对 MSP432E411Y USER_REG0寄存器有疑问吗?

在 TRM 中、我们可以将 USER_REG0更改为 USER_REG3寄存器。

唯一的方法就是复位这个寄存器 3.3.4.3恢复一个"锁死"的微控制器。

这是我们应该编程的魅力吗?

或者、是否有任何用于复位 MCU 的工具?

--

而 Uniflash 工具只能设置为1到0?

或者、uniflash 可以自动执行复位序列、我们可以使用任何地址?

谢谢。

GR