This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869-AM243X:MCU-PLUS-SDK 被强制为100全双工时、以太网链路不'不附加

Guru**** 2528000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1277223/mcu-plus-sdk-am243x-ethernet-links-doesn-t-append-when-dp83869-is-forced-to-100-full-duplex

器件型号:MCU-PLUS-SDK
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好!

我曾尝试强制评估板(AM243-EVM)上的 DP83869进入100 MB 全双工强制模式、但不会安装链接(端口0或端口1具有相同的结果)。
如果我尝试10Mb FD、则没有问题。 您能帮助我理解其中的原因吗?

在当前环境中、我从 SDK 中获取 HSR/prp 样本、然后在 PHY 软重启之前将此命令添加到 HSR_prp_soc.c 文件中。

(用于100Mb 全双工)

ETHPHY_CONFIG.config = ETHPHY_SPEED_DUPLEX_CONFIG_100FD;
ETHPHY_COMMAND (gEthPhyHandle[CONFIG_ETHPHY0]、ETHPHY_CMD_SET_SPEED_and_DUPLEX_CONFIG、&ETHPHY_CONFIG、sizeof (ETHPHY_SpeedDuplexConfig));

(用于10Mb Fulld 双面打印)

ETHPHY_CONFIG.config = ETHPHY_SPEED_DUPLEX_CONFIG_10FD;
ETHPHY_COMMAND (gEthPhyHandle[CONFIG_ETHPHY0]、ETHPHY_CMD_SET_SPEED_and_DUPLEX_CONFIG、&ETHPHY_CONFIG、sizeof (ETHPHY_SpeedDuplexConfig));

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想说的是、我使用的是 SDK 版本8.6.0.43、而我的评估板是修订版 C (AM243x EVM PROC101C)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试强制评估板(AM243-EVM)上的 DP83869为100 MB 全双工强制,但链接未安装(端口0或端口1具有相同的结果[/引号]

    在执行命令时、您是否未看到链路接通或它是否看到错误状态。 我还建议读取 phy 寄存器以从寄存器中获得确切的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,B.H.  

    此问题是否已解决或仍在继续?