This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:采用 AM2632的 MibSPI1功能

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1288026/am2632-mibspi1-functionality-using-am2632

器件型号:AM2632
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

您好!

我们有一个为 TMS570LC4357编写的应用、它使用 MibSPI1、具有6个芯片选择、1个256-RAM 缓冲区和5个传输组。 我们将 TMS570LC4357应用移植到 AM2632控制器。

我的理解是、AM2632没有 MibSPI 外设。 我想知道 AM2632外设的组合可以实现与 MibSPI1相同的功能。

此致、

维什沃斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vishwas:

    我们无法在 AM263x 器件上实现相同的功能。 AM263x 不支持多次缓冲模式。