This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:从计时器捕获 INT 事件触发 DMA 传输到 SPI TX

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1287662/mspm0l1306-trigger-dma-transfer-to-spi-tx-from-timer-capture-int-event

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我的客户希望在检测到计时器捕获事件后立即使用 DMA 发送 SPI 数据(小于1usec)。
DMA 通道被计时器中断服务例程内的软件启用太晚了。 需要~4usec。
根据 TRM、似乎可以从计时器生成事件并触发 DMA 通道。
我发现 SysConfig 中有一些可配置的参数。

因此我将按如下所示配置计时器捕捉模块。 我想这会将通道1比较递减事件生成到 DMA。


然后、我按如下所示配置 DMA 模块。 我认为此模式可配置计时器-捕获事件会触发 DMA。
但扭曲显示"没有 DMA 通道正在配置订阅者事件"。


我无法找到将事件映射到特定 DMA 通道(在本例中为通道0)时应配置到何处。

谢谢。此致、
田代浩一郎