This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:锁定器件

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1287927/mspm0l1306-locking-the-device

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

一位客户已针对正确的温度传感器值重新校准了我们的一些器件。 现在、他们希望锁定器件。 过去我看到过使用 MSPFLASHER 工具设置锁-是否有与 MSPM0类似的东西?

此致!

-RT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RT、

     必须通过对 NONMAIN 存储器进行编程来锁定 MSPM0。  最简单的方法是使用 SysConfig 工程并添加 NONMAIN 部分、这将提供所有调试和锁定选项。  配置之后、必须将工程/工具配置为擦除和编程 NONMAIN。   

    注意: 可以通过更改 NONMAIN 将自己完全锁定在部件外。  这可能是目的、但需要注意。   

    请看一下、如果您有任何问题、请告诉我。  我们已经计划了一些未来的配套资料、以帮助指导我们完成该过程、但仍处于早期阶段。  希望 SysConfig 能够很好地解释清楚。    

    谢谢。

    JD