This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:支持 MSPM0C 的 Uniflash 版本?

Guru**** 2835165 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1281284/mspm0c1104-uniflash-version-that-supports-mspm0c

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

是否有支持 MSPM0C 的 Uniflash 版本? 或者、我们希望何时发布具有支持的更新版本?

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 网站上的当前版本确实支持 MSPM0。  您是否发现事实并非如此?

    我今天早些时候为另一位客户尝试过它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dennis、

    客户的 IT 阻止了 dev.ti.com? 它的一部分。 遗憾的是、他们无法可靠地访问云工具。 因此、对于最新的可下载 uniflash 、它似乎并不起作用。  
    MONAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考,它看起来分布式内部版本下载是4458,在线版本是4474

    已下载的内部版本:

    在线版本:

    穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 外部不提供 Munan 在线版本。 您在尝试启动时收到"Forbiden"消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我们确实有其他 TI 外部客户使用在线 uniflash 工具、我认为这是贵公司的一个 IT 问题、因为 dev.ti.com 门户上的任何内容基本上都出现了此相同错误。 (我们在 DSSM GUI 中遇到了相同的问题)

    Dennis、

    如您所见、客户需要更新的离线版本。 有什么方法可以离线共享预览版本?

    穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 下面是我尝试在线启动 Uniflash 时收到的消息。   它提供丹麦语。 可能还有其他客户在 Danmark?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    我们必须将该问题提交给 Uniflash 团队。  我将把所有权转移到 Uniflash 团队、让我们一探究竟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本月末即将发布的 UniFlash 8.5版本将支持 MSPM0C。

    至于403错误、由于某些服务器更新、我们收到了很多错误。 我认为 dev.ti.com 上的任何内容都不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan、

    您能否与我联系、详细说明 被阻止的客户、特别是他们从哪个 IP 访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    现在是11月、Uniflash 8.5的发布时间表有任何更新吗?

    穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它将在星期一提供下载。