This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:SDK 中的 OSPI 样片源不起作用。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMDS243EVM, AM2432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1286772/tmds243evm-the-ospi-sample-source-in-the-sdk-does-not-work

器件型号:TMDS243EVM
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigAM2432

尊敬的支持团队:

SDK 中的 OSPI 示例源不起作用。
如何使 OSPI 样本源正常工作?

【补充信息】
   SDK           :mcu_plus_sdk_am243x_09_00_00_30
   SysConfig       :SysConfig_1.17.0
   示例源代码  :ospi_flash_io_am243x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang
   评估板:TMDS243EVM
   不清楚点   :在 flash_nor_ospi.c 中 Flash_norOspiWaitReady 函数的 while 语句中执行一个长时间循环。

此致、

玉木裕之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tamaki-San、

    我无法重现您观察到的问题。 请您提供以下信息:

    • 您当前使用的是 devboot/noboot 模式还是 xSPI 引导模式?  
    • 基于 SW2位置的当前 PLL 设置是什么。[3]开关在主板上?  
    • 您如何启动示例?

    此致!

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel Bermudez:

    我将在下面回答您的问题。

    "您当前使用的是 devboot/noboot 模式还是 xSPI 引导模式?"
     使用 OSPI 引导模式。

    "基于 SW2位置的当前 PLL 设置是什么。[3]开关在电路板上? "
     PLL REF CLK 设置为25MHz。

    "您是如何启动该示例的?"
     使用以下过程启动示例。
      1.启动 CCS 并导入 ospi_flash_io_am243x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang。
      2.打开 ccxml 文件并将板或器件设置为 AM2432_ALV。
      在 CCXML 文件中将 MAIN_Cortex_R5_1_0、DMSC_Cortex_M3_0和 BLAZAR_Cortex_M4F_0设置为旁路。
      4.构建软件。
      5.点击 Run > Debug F11。
      6.单击 Resume (F8)(恢复(F8))。

    此致、

    玉木裕之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel Bermudez:

    我很抱歉。

    我不知道原因、但 OSPI 采样源工作正常。

    非常感谢您的支持。

    此致、


    玉木裕之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamaki-San:

    我很高兴这个示例为您提供了帮助。 我怀疑问题可能源于 运行示例时闪存未处于复位状态。 如果您 遇到更多问题、请随时发布另一个问题

    此致!

    丹尼尔