This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-MSP432-SDK:MSP432P401R

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1287129/simplelink-msp432-sdk-msp432p401r

器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK

/* DriverLib 包括*/
#包含

 

/*标准包括*/
#包含
#包含

 

//! [简单 GPIO 配置]
int main (空)
{

 

 

   易失性 uint32_t ii;

 

   /*停止看门狗*/
   MAP_WDT_A_HOLDTimer();

 

   /*配置 为输出*/
   
    MAP_GPIO_setAsOutputPin (GPIO_PORT_P5、GPIO_PIN1 | GPIO_PIN3 | GPIO_PIN4);
   

 

  while (1)
   {
       /*延迟环路*/
       for (ii=0;ii<500000;ii++)
       {
       }
     
       MAP_GPIO_setOutputHighOnPin (GPIO_PORT_P5、GPIO_PIN1 | GPIO_PIN3 | GPIO_PIN4);

 

   }

//! [简单 GPIO 配置]

您好、我们尝试启用 GPIO 端口5.1、5.3、5.4、此引脚上的信号未切换、请帮助解决此问题。

如果有任何代码可切换 MSP432P401R 的 GPIO、请附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >        MAP_GPIO_setOutputHighOnPin (GPIO_PORT_P5、GPIO_PIN1 | GPIO_PIN3 | GPIO_PIN4);

    这会将引脚设置为高电平(永远)。 您是指

        MAP_GPIO_toggleOutputOnPin (GPIO_PORT_P5、GPIO_PIN1 | GPIO_PIN3 | GPIO_PIN4);