Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:SEGGER、 UNIFLASH
您好!
我将使用 SEGGER Jlink 对 TM4C123器件进行编程、首先编写的是引导加载程序、然后是应用程序。 我注意到使用 Launchpad 上的 CCS 和 ICDI 时、我可以告诉 ICDI 仅擦除我的应用代码空间、该空间与引导加载程序偏移、因此引导加载程序不会被擦除。
当 CCS 使用 SEGGER Jlink 编程器时、您能执行此操作吗? 我的引导加载程序似乎正在被擦除、我也没有看到指示 CCS 调试器仅擦除我的应用程序代码空间的设置、正如 ICDI 允许的那样。 对于 ICDI、该选项位于 Debug 设置中、但在使用 SEGGER jlink 时、该选项不存在。
谢谢