This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:为什么最新 TRM 中省略 OPA CFGBASE 寄存器说明

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1287013/mspm0g1507-why-is-the-opa-cfgbase-register-description-omitted-from-the-latest-trm

器件型号:MSPM0G1507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我的客户注意到、从10月开始、最新的 TRM SLAU846A 中没有列出 OPA CFGBASE 寄存器。 但是、此寄存器包含在 driverlib 头文件中。 此寄存器中有重要的位字段、如 GBW 和 RRI。 您能否确认此寄存器将继续受到支持并将记录在未来的修订版中?

此帖子中发布了有关'L1306型号的同一问题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1247436/mspm0l1306-opa-cfgbase-register-missing-from-trm

摘录自 TRM SLAU846A:

从 Driverlib 头文件 hw_oa.h 中摘录:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    我正在为您进行调查、我认为注册器仍然存在、但 TRM 上缺失。 driverlib 和 SysConfig 确实正确设置了这些寄存器(我有一天对 GBW 进行了测试)。

    此致、

    卢克