This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1233H6PGE:用于 TM4C1233H6PGE 的编程工具和连接器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C1233H6PGE, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1286971/tm4c1233h6pge-programming-tool-and-connector-for-the-tm4c1233h6pge

器件型号:TM4C1233H6PGE
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL、SEGGER、EK-TM4C1294XL

我有兴趣在定制设计中使用 TM4C1233H6PGE。  此评估板(EK-TM4C123GXL)具有一个 USB 接口、该接口带有用于电路内调试接口的第二个微处理器。  它没有外部调试接口。  第二个微控制器对于我的设计而言不是可行的解决方案。  我可以购买什么是编程器/调试工具、我可以将什么编程接口连接器内置到设计中以便能够使用 Code Composer Studio 或 Segger Jlink 工具对定制设计进行编程?  是否有设计参考或评估板可以通过我的设计中可以使用的编程接口查看?

Microchip 具有 PICkit 3、TI 是否有与之类似的工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

     EK-TM4C123GXL LaunchPad 上有两个 USB 端口。 顶部的端口是 USB 调试端口。 左侧的端口是 USB 设备端口。 您的理解是正确的、第二个 MCU 用作 ICDI 调试探针。 这是为了让客户无需外部 JTAG 调试探针即可随时使用 LaunchPad。 当然、您也可以将 JTAG 连接器添加到您的定制板。 使用 JTAG 连接器、您可以从 CCS 支持的各种调试探针中进行选择。 SEGGER Jlink 由 CCS 提供支持、并且还有成本更低的选项、例如 XDS110和 XDS200调试探针。  

     请参阅此应用手册、了解 如何通过 JTAG 接口调试 TM4C MCU。  https://www.ti.com/lit/pdf/spma075

     此 EK-TM4C1294XL LaunchPad 搭载了板载 ICDI 和 JTAG 连接器、用户可以使用这些连接器连接外部调试探针。  用户指南提供了原理图。  https://www.ti.com/lit/pdf/spmu365