This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:AM2732

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1285213/am2732-am2732

器件型号:AM2732

您好!  

我想知道、AM2732是用于边缘 AI 相关工作、还是用于基于雷达信号处理的工作?

请尽早考虑这种怀疑,并提供有关资料。

谢谢。此 

致、 阿努·戴维斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anu、您好!

    我对此有疑问、明天会试着给您更新。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另外还想知道、TI 中是否有任何 MCU 可用于基于边缘 AI 的应用?

    谢谢。此致、

    阿努·戴维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anu、您好!

    我仍在等待有关这方面的反馈。 在得到确认之前、我可以说的是、我还没有听说 AM273被用于边缘 AI、我不知道其他  mcu 将涵盖该应用的业界一流产品。

    不过、 有些 MPU 深入研究此领域的一流产品: https://www.ti.com/lit/an/sprade0/sprade0.pdf

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    非常感谢您的回复。 在获得  AM2732确认后、请告知我、它将有所帮助。

    由于德州仪器(TI)的"我们的产品系列"部分中提供的图像、我对此产生了困惑、具体如下所示:

    MCU AM27x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM2732是一款数字信号处理器(DSP)、专为高性能信号处理应用而设计。 产品页面未具体提及边缘 AI 或雷达信号处理。 但诸如 AM2732的 DSP 也可用于上述应用。 如果您有更多有关雷达信号处理的问题、也可以在 PCBway 论坛提出问题。

    www.pcbway.com/.../All_About_ Microwave_Radar_Motion_Sensor_9fce50fb.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zain:

    感谢您的回复。  

    但根据我的理解、AM2732是带有 DSP 的 MCU、用于处理雷达信号。 我想知道 AM2732是否包含 TI 产品系列上图(截图)所示的任何边缘 AI 应用。 如果 AM2732具有边缘 AI 应用、请提供任何链接或参考(如果有)。

    谢谢。此致、  

    阿努·戴维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anu 您好、

    AM273不支持边缘 AI、器件中没有面向边缘 AI 的硬件。

    由于信号处理组件的缘故、它位于特定的位置。 我可以提供反馈、为了更清楚一点、我们可能应该在该列中说"与/或"、而不是只说"和"。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    非常感谢。

    阿努·戴维斯