This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:Code Composer 出现意外中断。

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1285478/tm4c1294ncpdt-unexpected-interruption-in-code-composer

器件型号:TM4C1294NCPDT
大家好、

我有一块焊接在 PCB 上的 TM4C1294KCPDT 微控制器、我使用 Tiva TM4C1294NCP 的编程器对它进行了编程、 
我将程序编写成 code composer、当您在程序代码中放入断点并暂停时、该程序会进入无限循环。
只有当我在焊接到 PCB 的微控制器上运行这些代码时、才会出现这种情况、因为当我在
表示该循环不发生。 您能给我解决这个错误的建议吗? 我附加一个循环图像。



非常感谢 

梅拉
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当您被困在 IntDefaultHandler 中时、这意味着您没有 外设的中断向量设置。  请返回 startup.c 文件、然后提供与您打算生成中断的外设相对应的中断矢量。  默认情况下、将所有外设的 IntDefaultHandler 填充向量表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你:D