This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:连接器问题

Guru**** 2973690 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1285209/tmdsemu110-u-connector-issue

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:AWR1843AOPEVM

我当时尝试使用 XDS110调试探针来调试 AWR1843AOPEVM 电路板。 但是、当使用 FRC 电缆和调试器随附的连接器将 AOP 板的 JTAG 接头连接到 XDS110时(图片见后)、我注意到 AOP 板上的 JTAG TMS 引脚与连接器上的 TMS 引脚不匹配。

在下图中、TMS 似乎可以在第一个引脚上访问。 不过、在使用提供的连接器时、可以从第3个引脚访问 TMS。

您能否提供连接器的 PCB 布局(516441修订版 A)?

 


谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要询问我们是否可以提供 PCB 布局文件。  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collier、
    任何更新  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanoop,

    抱歉、还没有。 同时、您可以使用手持式万用表来测量引脚之间的阻抗。

    此致、

    本·科利尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、不确定您是否了解本文档、但它列出了不同引脚排列上引脚之间的连接:https://www.ti.com/lit/ug/sprui94/sprui94.pdf

    您能否说明一下您尝试在 PCB 布局中发现的无法从中确定的内容?  

    此致、

    本·科利尔